This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:0-5V 范围内的电压输出的增益是多少

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319057/dac8771-what-is-the-gain-for-the-voltage-output-for-0-5v-range

器件型号:DAC8771

第37页的 DAC8771数据表由等式7给出、并在其下面的注释中指出:

"其中: 自动为所需的电压输出范围选择增益、如所示"

但我在文档中找不到引用。

我正在寻找增益值与电压输出范围设置间的关系表。

在哪里可以找到此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、


    DAC8771的输出范围由数据手册第50-51页描述的 DAC 寄存器(0x04)的范围[3:0]位决定。 对于电压输出、该器件可以设置为0-5V、0-10V、±5V、±10V、0-6V、 0-12V、±6V 和±12V。 DAC 编码以线性方式将0x0000码映射到最低电压、将0xFFFF 线性映射到最高电压。

    在5V 基准电压下、会根据范围设置等效增益。 该增益等于满量程范围相对于基准电压的比值。

    范围0-5V:增益=1
    范围0-10V:增益=2
    范围±5V:增益=2
    范围±10V:增益=4
    范围0-6V:增益=1.2
    范围0-12V:增益=2.4
    范围±6V:增益=2.4
    范围±12V:增益=4.8

    例如、(假定等式6中的一个5V 基准)如果器件被设定为0-6V 单极范围、那么输出为:

    VOUT = 5V * 1.2 *(DAC 代码/2^16)

    如果器件设置为±6V 双极范围、则输出为:

    VOUT = 6V * 2.4 *(DAC 代码/2^16)- 6V


    约瑟夫·吴