This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:数据通过 I/O 模式测试、但数据未达到输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314439/dac3283-data-passes-i-o-pattern-test-but-data-does-not-reach-output

器件型号:DAC3283

您好!

我已按照数据表中的第10.1节"电源序列"来初始化 DAC 器件。 我检查是否有任何触发的错误或警报寄存器、但没有触发任何错误或警报寄存器。

接下来、我通过启用 Config1的位2来运行 I/O 模式检查、在我清除 Config8后没有任何值保持为"1"。 我更改了 Config9到 Config16中的值以强制在 Config8中弹出触发错误、并且我可以确认 I/O 模式是否按预期工作。

之后、我关闭了 Config1的位2、但仍然无法从 IOUTA 或 IOUTB 获得任何内容(通过适配器连接到 O-Scope)。

我的 DAC 时钟为~500 MHz、而我的数据时钟为~250 MHz。

在按照数据表中第10.1节的步骤7进行设置后、我还将"帧"信号以脉冲的形式触发一次。  clkdiv_SYNC_ENA (CONFIG18、位1)也已短暂禁用。

如果需要任何其他信息、请告知并告知我!


谢谢。

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    请告知您是否可以提供配置文件供我们检查

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    在哪里可以找到配置文件?


    我正在对连接到 FPGA 的 DAC 器件进行编程。 如果需要的话、我可以通过32个配置寄存器的寄存器进行发送?

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    DAC3283 EVM GUI 具有一些您可能参考的默认配置:

    https://www.ti.com/tool/DAC3283EVM-SW

    详细说明和用户指南:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slau311

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢我帮助解决了我的问题。 DAC 现在正常工作!

    此致!

    杰森