This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关 CMRR、直流抑制和分辨率的问题。

Guru**** 2539260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316131/ads1299-questions-about-cmrr-dc-suppression-and-resolution

器件型号:ADS1299

您好  

几个有关 ADS1299的问题。

1. CMRR 是如何工作的? 它是否可以同时消除参考和测量电极、测量和接地之间的公共信号或三者共用的信号?  

2.在 ADS1299中、CMRR 是否也适用于抑制来自电极的直流失调电压、或者使用其他方法来进行电极直流失调电压抑制?  

3.是否可以 在同时处理 ±150-200毫伏电极直流失调电压的同时使用外部基准将 ADS1299的分辨率提高到0.01毫伏? 或者 ADC 会饱和吗? 使用内部基准的分辨率为 0.268微伏、由于 ENOB 的原因甚至更低。 (4.5V/2电源24位)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我需要一些时间来调查这个问题。

    我会在下周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 谢谢 Praveen。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉芬-  

    有任何更新?