This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:ADS8686SEVM-PDK

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314051/ads8686sevm-pdk-ads8686sevm-pdk

器件型号:ADS8686SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8686S

您好!

我试图在 GUI 上捕获信号并查看、我使用了其中一个模拟通道并发送20mVpp - 200MHz 正弦信号、但 我在使用软件连接器件后、刚刚在 GUI 上的模拟通道 AIN0上读取到了0V。 所有跳线都设置为默认位置。 如何解决此问题?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。

    EVM 上的 D3是否亮起? 如果不是、您是否为端子块 T1的引脚3提供了外部+5.5V 电源? 您在 JP7的哪个位置安装了跳线?  

    另外、您是否在 GUI 软件底部看到绿色的"HW Connected"? 这可以告诉您 GUI 和 PHI 控制器卡是否已成功连接到 EVM。

    您可以在 GUI 软件顶部将"Y Scale FIT"设置从默认"Auto Mode"更改为"Fit code range"、以防捕获的信号/代码太小而无法看到?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 上的 D3是否亮起?  -是

    您在 JP7的哪个位置安装了跳线?  -引脚2和3之间闭合

    您是否在 GUI 软件底部看到绿色的"HW Connected (硬件已连接)"?  -是

    您可以在 GUI 软件顶部将"Y Scale FIT"设置从默认"Auto Mode"更改为"Fit code range"、以防捕获的信号/代码太小而无法看到? -我尝试了这个,但结果没有区别。  

    JP1、JP3、JP5打开,JP2和 JP4:打开,JP6关闭,JP7:在引脚2 和3之间关闭,软件已连接 ,LED D5打开, PHI 上的 LED D1和 D2闪烁

    我无法在 GUI 上捕获信号。 是否有其他方法可以解决此问题?

    感谢你的帮助。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    当您说"无法在 GUI 上捕获信号"时、您是说您无法在 GUI 中捕获并看到任何信号、包括直流或短路输入?  您的 EVM-PDK 是全新的吗?

    您能否对 GUI 中的"器件配置"页面和"时域显示"页面进行屏幕截图? 如果在 GUI 中配置和选择了软件模式、则这些 JPX 可以保持打开状态。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说您无法在 GUI 中捕获并看到包括直流或短路输入在内的任何信号吗? -我捕获的0V 直流电压。

    您的 EVM-PDK 是全新的吗? -是

    您可以看到下面的屏幕截图。 我向 AIN0发送了1V、200MHz 正弦、但我捕获了0V 直流、即使我使用了 GUI 上的"适合代码范围"按钮也是如此。 (设备模式:软件)

    我是否应该让所有 JP 保持打开状态?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    配置页面 是 GUI 启动后的默认配置(并行接口和软件模式等)。

    让我们首先进行以下测试、以确保您的 EVM-PDK 正常工作:

    您可以像在下图中所做的那样保留 EVM 上的跳线(这些跳线实际上不会获得控制、因为在 GUI 启动后 ADC 将在软件中工作、这些引脚将由 PHI 卡和 GUI 软件控制)。 将外部+5.5V 电源连接到 TP3 (5V5)。

    2.请勿连接任何信号,在不对 GUI 进行任何更改的情况下在时域中捕获数据。 您应该能够看到 AIN0A 和 AIN0B 的波形和数据、类似于下图中所示的波形和数据:

    时间域:

    柱状图:

    请告诉我您的测试结果。

    对于 您提到的"200MHz"、 信号的频率是否为200毫赫(0.2 Hz)?  根据我的建议、您可以在进行测试后首先检查1kHz 正弦波信号。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J7的位置是什么? 我尝试了您指定的这项测试设置、但还是无法捕获测试信号。 结果相同(0V DC)。 J7完全打开。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    您在问 JP7吗? 没有 J7。 JP7上的跳线应放置在引脚2和3之间、以选择外部电源、请参阅 ADS8686SEVM 用户指南第32页的原理图

    我很想知道如果 JP7完全开放、EVM 上的 D3是如何导通的。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,我提到的跳线是 JP7。 我已尝试将其同时打开和关闭、无法通过 GUI 读取测试信号。 在这两种情况下、D3 LED 都亮起。 我正在向您发送图像。 是硬件问题还是软件版本问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    我建议您卸载 GUI、从 链接下载 GUI、 然后重新安装 EVM GUI 软件。 如果它仍然无法与 GUI 中的默认配置和 EVM 上的悬空输入一起工作、这应该是硬件问题、ADC 可能会损坏。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已重新安装 GUI 并尝试捕获5.5V 测试信号。 首先、我在 GUI 上看不到信号、然后我使用了电路板上的 RST 按钮、结果如下所示。 但是、我无法再次在 AIN0上捕获模拟信号。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    该 ADC 确实需要一个/RESET 低电平脉冲在器件  上电后复位、但 GUI 软件应将其发送到 ADC、在在 EVM 上采集数据之前无需按下复位按钮(S1)、 您可以监控 ADC 引脚36或 S1引脚1上的/RESET 信号、以查看在 ADC 上电后 PHI 控制器卡是否发送任何低电平脉冲?

     对于 AIN0"我无法再次在 AIN0上捕获模拟信号"、 您的 EVM GUI 已经捕获了数据、并且 AIN0A 和 AIN0B 的数据已显示在您的时域和直方图中、 AIN0A 通道的数据是2.091~2.09V 之间的直流信号(代码: 6851~6858)、这是 ADC 输入悬空时的电压、请参阅下图中以红色突出显示的部分。 您未连接任何外部信号。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、确实如此。    ADC 的输入悬空时、我可以在 GUI 上看到2.091~2.093V 直流信号。 但我的主要问题是、当我连接外部源并将1kHz、1V 正弦波发送到 AIN0时、我无法捕获任何交流信号。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gozde:

    只要 ADC 能够成功捕获直流信号或浮动输入、它肯定也应该适用于交流输入信号、因为 ADC 和 GUI 软件无法检测输入信号是否为交流、 他们只捕获并转换施加到 ADC 输入上的信号。

    在上一篇文章中、您提到了"我已重新安装 GUI 并尝试捕获5.5V 测试信号。"、但 GUI 中的屏幕截图数据清楚地显示 ADC 的输入  是浮动的、因为2.091~2.093V DC signa 是 ADS8686S ADC 的内部偏置信号。 当外部信号正确连接到 ADC 的输入端时、您应该无法看到此偏置电压、因此 我非常确定您从信号源到 EVM 的连接不好、或者连接器与 ADC 输入端之间的连接断开。  

    我强烈建议您 使用万用表仔细检查连接、或使用 示波器检查信号!

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我用示波器检查了信号是否正确到达模拟输入(AIN0)、我还用示波器查看了 ADC 的第28个引脚、发现信号也在那里。 当我通过软件和板上的 LED 检查连接时、我也没有看到任何问题。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我从 TP3引脚施加5.5V 电压时、我没有向 ADC 的输入端施加任何信号、而是将其悬空。 寄存器中的值。 我移除了外部5.5V 电压、并将1V -1kHz 正弦信号施加到模拟输入(AIN0)。 我正在发送屏幕截图。 当我用示波器检查来自连接器和 ADC 引脚(引脚28)的信号时、我发现信号是正确的、但我无法在 GUI 上观察到数字输出。

    我发送的信号:

    用示波器控制连接器 I:

    我从连接器和 ADC 引脚读取的信号。 (该信号发送到连接器和 ADC 引脚的方式与我发送的信号相同)

    我认为这个问题可能是由软件问题引起的。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dale

    我建议客户在端子块 T1上连接模拟电源 AVDD、似乎问题已经解决。  

    下面的用户指南中进行了说明。

    ADS8686SEVM-PDK 用户指南(TI.com) (第16页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    因为在过去两天里休假了,所以我对推迟答复表示歉意。

    根据以下说明、在向 EVM 施加交流信号时、不应移除外部5.5V 电源。 我已经建议您检查5.5V 外部电源。 该 EVM 始终需要 在 TP3或 T1端子块上使用外部5.5V 电源。

    "当我从 TP3引脚施加5.5V 电压时、我没有向 ADC 的输入端施加任何信号、我将其悬空。 寄存器中的值。 我移除了外部5.5V 电压、并将1V - 1kHz 正弦信号施加到模拟输入(AIN0)"

    尊敬的 Mustafa:

    感谢您的更新。

    此致、

    戴尔