This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:AMC7834

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, AMC7832, AFE20408, AMC7836, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318892/amc7834-amc7834

器件型号:AMC7834
主题中讨论的其他器件: AMC7832AFE20408AMC7836AFE10004

我们已经在功率放大器控制中广泛使用了 AMC7834。 我正在评估需要-5.3V 负电压的新 GaN 功率放大器器件。 我已将 AVSS 负电压电源调整为-5.5V (来自原始-5V)、并期望 DAC 负输出电压范围能够扩展到较低的负电压(即-5.5V)、但它似乎限制在-5V。 是否有可能扩展负电源轨? 如果是,如何? 请注意、钳位电压工作正常。 我浏览过数据表和原理图、但找不到双极或 DAC 负值限制的设置。

提前感谢、

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    数据表的标题页介绍了 DAC 范围。 范围为2 * VREF。 理论上、可以通过向 VREF 引脚施加更高的基准电压来扩展 DAC 范围、但我不确定输出有多稳定。

    我们有一些 较新的器件、可以为 GaN PA 提供0至-10V 的输出范围、即 AMC7832、AMC7836、AFE10004和 AFE20408。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin。 感谢您的反馈。 仍然存在一些不确定性。 通过施加稍高的 Vref、该范围是否会进一步负向扩展? 换言之、设定在-5V 至0V 的编程范围内并将2.75V 施加到 Vref 会将负电源轨扩展至-5.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、正确。 我今天已在 EVM 上对此进行了测试、在向基准施加2.75V 的电压时、DAC 输出降至-5.5V。 这是一个可行的解决方案、但我不确定器件的预期工作方式。

    将有两个因素限制 DAC 输出。 1)基准电压。 较高的基准电压可提供较高的 DAC 输出范围。 2) AVSS 电源轨。 DAC 受应用于 AVSS 的限制。 如果您将 AVSS 设置为-5.5V、DAC 将无法达到最大输出、并将在空载时达到大约5.47V 的电容。 您需要 将 AVSS 降低到-5.5V 以下、同时注意此电源的绝对最小值为-6V。

    同样、这可能不是器件的预期使用方式、但可以在此配置下运行它。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin。 非常感谢您的大力支持。