This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8555:到 VOUT 引脚的反向电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318201/dac8555-reverse-current-to-vout-pin

器件型号:DAC8555

您好、团队成员:

可以将反向电流流入此器件的 VOUT 吗?
它会损坏器件吗?

我的客户正在尝试构建以下类似系统、其中运算放大器的工作电压为15V、而 DAC8555为3.3V。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    该器件确实具有灌电流能力、但它会使输出电压产生相当高的偏移。 考虑到这一点、我建议限制流入 DAC 的电流。 只要您不超出图中的10mA 标记、就不应损坏器件。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erin-San、

    感谢您的回答。

    我的客户想知道 VOUT 引脚在器件关闭(VDD = 0V)时的输入阻抗。

    当 VDD = 0V 时、您是否具有 VOUT 的阻抗值?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    当器件关断时、看起来不存在阻抗值。 当器件关闭时、该器件可能会使用断电电路、但数据表中不会给出高阻抗之外的值。

    谢谢。
    埃林