This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 视频信号标准

Guru**** 2765525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1228, LMH0397, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317312/video-signal-standards

主题中讨论的其他器件:LMH1228LMH0397LMH1219、LMH1218

大家好!

在我们的项目中、我们将使用 LMH0397、LMH1228、LMH1218和 LMH1219芯片。
我们想知道这些器件是否支持以下信号传输标准:

SDI 视频采样
4:2:2和4:4:4。

SDI 音频采样
48 kHz 和24位的标准电视采样率。

SDI 颜色精度
4:2:2和4:4:4。

SDI 颜色空间
YUV 和 RGB

色彩空间
REC 601、REC 709、REC 2020。

如果有任何障碍、TExaS 建议使用什么?

谢谢、Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您提到的 LMH 器件都与视频 SDI 成帧无关。 只要我们使用 SDI 数据速率、就应该能够对您提到的这些不同视频帧进行均衡和时钟重新计时。 通常-使用 FPGA 或 ASIC 时、这些不同的视频帧都用 SDI 帧包裹、然后通过我们的器件发送到75欧姆同轴电缆介质。 这些器件主要涉及物理层或第0层或整个协议。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser

    我们想知道能够运行 Linux 的 TExaS 芯片是否可以支持我在初始消息中提到的颜色标准库、以便可以开发设备。

    至于这些芯片、德州是否有适合这些芯片的 Linux 版本、或者我们可以用 Yocto Project 定制 Linux?

    您有推荐的芯片型号吗?

    如果您也可以根据最终将被提名的芯片推荐开发套件、我们将非常感谢您的建议。

    此致、Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    这些 TI 器件是0层物理器件。 可通过引脚或 I2C 接口对它们进行控制。 通常、这些只在加电时设置。 因此、我们没有通过 Linux 或 dll 之类的驱动程序来控制这些部分。

    此外、您可以在产品文件夹中订购或申请评估板以进行实际评估。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser

    对不起,我认为我发送的信息不是很清楚。

    我指的是具有能够运行嵌入式 Linux 操作系统的内核的 ARM 微控制器。

    我的问题是您是否会推荐一款能够运行嵌入式 Linux 系统的 ARM 微控制器、以便我们安装我的第一条消息中提到的标准库并开发我们的产品。

    基于此、我问您该假定微控制器的开发套件、您(德克萨斯州)会推荐这款开发套件。

    此致、Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    很抱歉、我在信号调节方面、不熟悉采用 Linux 操作系统的微控制器。 我能够搜索并找到以下链接:

    https://www.ti.com/tool/LINUXSDK-AM1X?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches

    此外、我在 ARM 处理器 Grou 的 E2E 论坛下方有一个链接、以获得与驱动程序相关的更多详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/886926/am1707-am1707-configuring-the-i2c-in-slave-receiver?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AM1707#

    此致、Nasser