This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M05:禁用/启用时钟时、DCDC_OUT ~1.8V 且 DIAG 引脚为低电平

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318408/amc3306m05-dcdc_out-1-8v-and-diag-pin-low-when-clock-disable-enabled

器件型号:AMC3306M05

我们在最新的电路板上使用 AMC3306M05调制器。 我们已注意到、在 DCDC_OUT 处于~1.8V 且诊断 引脚处于低电平时、器件偶尔无法正确上电。 在对器件进行实验后、我们发现、如果我们禁用时钟(由微控制器驱动)、器件可以正确启动。 我们还发现、如果我们启用和禁用时钟、时钟将回到此故障模式。 我们在板上有三个这样的,所有三个都表现得完全一样,也就是说,如果一个失败了,所有失败了。 因此、根本原因必须是系统性的。

我们在数据表中进行了详细研究、没有找到任何关于门控时钟以及与之相关的限制(除了输出稳定之前的时间)的特殊信息。 如果我正在操作微控制器并对其重新编程、调制器有时会进入该故障状态。

有人想知道为什么会发生这种情况吗? 时钟有哪些限制?

我已经看到了另一篇关于 DCDC_out 为~1.8V 的文章、这听起来像是一个类似的故障、但显然是不同的问题。 我们的时钟频率为12MHz、但在上电/编程期间、我想可以在一段时间内看到更高的频率。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的问题并提请我们注意。

    有关您的应用的一些问题:

    1.在施加时钟之前 VDD 电源是否正确建立?  

    2.您可以分享布局的图片吗?

    3.加电时是否进行其他类型的测试,即浪涌测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我可以确认这一点,但我相信。 同样的电压轨用于为驱动时钟信号的微控制器供电。 微控制器也需要一个稳定的电源轨。 此外、我可以在电源轨稳定后通过固件打开/关闭时钟来实现这种行为。

    2.布局基于推荐的产品说明书。 我不认为这是一个问题。

    3.无额外测试。 微控制器以及其他一些芯片上电并开始运行。 在标称状态下、电路板的流耗为~1W;调制器发生故障时、其流耗为~2.6W (针对所有三个调制器)!  

    这里的主要问题是时钟有哪些限制? 为什么打开/关闭时钟会导致这种情况? 我们如何确保它能够可靠地加电?  

    我能够做到这一点的最佳方法是在默认情况下禁用时钟并在稍后在固件中开启时钟(一次-多个开/关会中断时钟)。 最好的一点是、其中三个引脚全部位于同一个板上、并且它们始终以相同的方式运行。 如果有一个坏了、则都坏了;反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW DIAG 引脚上的上拉电阻不是49.9欧姆... 是固定的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    这些症状听起来像是 锁定出现在至少一个设备上并导致锁定。 如果您可以获得相对于电源电压的时钟(有故障和无故障)的示波器屏幕截图、以确认下面定义的操作、应该会有所帮助。 假设与布局相关、移除或添加1 x 1器件以隔离3个器件中的哪一个也会有所帮助。  

    器件旁边提供的布局看起来不错、时钟布线有点小。 对于这3个器件、电路板上的时钟必须传输多远?  

    如果时钟信号发生压摆率或欠冲/过冲、则在时钟引脚与 GND 之间焊接一个小型(~15pF)电容器可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 为什么您认为一个是锁存? 这如何导致其他两个保持 DIAG 低电平?

    我可以在所有电源稳定后很长时间通过门控时钟来实现这种行为。

    我认为有问题的主要指示是 DIAG 信号。 它们是发送到微控制器的三个离散信号、所有三个信号要么高电平、要么都低电平。

    时钟来自微控制器并发送到扇出芯片、该芯片生成三个独立的时钟。 最远的时钟布线为4"、最接近的小于1"。

    我将使用电源轨来查看时序关系和稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现扇出芯片与微控制器的行为异常、导致时钟关闭时斜降缓慢。 这反过来会导致调制器锁存。 我们找到了解决方法、认为调制器工作正常。

    感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进 Jay。 那么、为了确认、是 AMC3306的时钟信号缓慢下降而导致了闩锁?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是原因。 当时钟关闭时、它有50%的机会在逻辑高电平停止。 当它停止在高电平时、扇出芯片会衰减信号、在1.5V 范围内将花费数十 ms。 调制器会在该衰减早期锁存并丢弃 DIAG 信号。

    如果时钟在逻辑低电平停止、则没有问题。 再次感谢您的支持。