This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53202:数据漂移错误

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53202, DAC53701, DAC53002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317054/dac53202-error-drift-data

器件型号:DAC53202
主题中讨论的其他器件: DAC53701DAC53002

您好!  

 请分享 DAC53202的增益漂移和零代码误差漂移。  

此外、请确认 DAC53202的最大输出负载驱动能力是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    漂移在数据表中显示为单位/温度:

     在技术上、该限值将是短路限值。 在零负载的情况下、器件将在短路限制下运行:

    我没有此器件的图表、但这里是 DAC53701中的一个具有非常相似的输出级。  您可以看到、随着负载电流增加、器件将失去调节输出电压的能力。 您应该考虑 设计的可接受压降、 并确保不超过该负载电流。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。

    还请您帮助确认 DAC53202和 DAC53002之间的关键差异。 我可以看到 DAC53002功耗更低的唯一区别。

    此外、DAC53202和 DAC53002数据表的第6.5节中提到的 IDD 仅用于外部参考。 在电压输出模式中启用内部基准时、相应的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低功耗模式是唯一的区别。 在电气特性的常规部分中、每个器件都显示了启用内部基准的 IVDD。

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复!

    考虑 DAC53202数据表、

    • 数据表中的一般性部分6.8显示、当内部基准启用时、典型电流为12.5uA、
    • 电压输出部分6.5显示了外部基准电压在 VDD 处时的典型电流为150uA

    我希望内部基准使能状态的电流达到最高值。  请您 确认 该 期望是否 有效。

    我希望在启用内部基准的情况下、在正常工作模式下消耗电流。 您能帮助分享一下吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的、但数据表说明可能会有点误导。 启用时内部基准的贡献为12.5uA、因此启用内部基准时的 IVDD 为12.5uA/通道+ 150uA。 启用外部基准时、IVDD 每通道仅为150uA。

    此致!

    K·琼斯