This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300EVM:是否可以将 ADC09QJ1300EVM 配置为单通道器件(ADC09SJ 1300)?

Guru**** 2513525 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300EVM, ADC09SJ1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320332/adc09qj1300evm-is-it-possible-to-configure-the-adc09qj1300evm-as-a-single-channel-device-adc09sj-1300

器件型号:ADC09QJ1300EVM
主题中讨论的其他器件: ADC09SJ1300

ADC09QJ1300EVMをシングルチャネルデバイス(ADC09SJ 1300)として設定することは可能ですか。ADCxxQJxx00 EVM の GUI を使用可能であれば、設定方法を教えていただけますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitsuo:

    该 EVM 仅为四通道。 它无法配置为单通道决定。 您只能查看其中一个通道。 在购买此器件时、单通道器件型号为 ADC09SJ1300。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:
    感谢您的答复。 我了解了内容。