This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261-Q1:直流测量误差回顾

Guru**** 2387090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319658/ads1261-q1-dc-measurement-error-review

器件型号:ADS1261-Q1

您好!

有人会审查我的 ADC 误差计算吗? 如果是、最好的分享方式是什么? 我已经看到0.5mV 量级的误差会导致相应温度读数在125C (使用一个0.01%、5ppm/C 偏置电阻)中出现误差。 它看起来是一个相当大的误差、因此我只想看看我是否正确处理了灵敏度分析。

谢谢。

德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Nakamura:

    假设您的计算很清晰、我们可以回顾一下。 您应该能够使用"插入"下拉列表将 Excel 文档发布到主题帖

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TTV-ADC-Analysis-TI.xlsx

    您好、Bryan:

    请参阅随附电子表格中的"ADC Bias"选项卡。 这里有两个表格、因为我尝试比较 RefOut 和 IDAC 激励以说服自己、因为我没有因为没有更标准的 IDAC 输出而错过任何东西。 我在每个表格旁边都添加了电路图、以表示方法。

    我怀疑的主要内容是 dRTTC/DV_e 计算。 我在电子表格中使用了导数、但我也在考虑 采用 RTTC 公式、将 RTTC 替换为(RTTC+dRTTC)、将 VTTC 替换为(VTTC+dVTTC)、并求解 dRTTC 可能起作用。 这样我的误差会小得多。

    如果您对我的工作有任何疑问、敬请告知。 希望评论足够清楚。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew Nakamura:

    您的产品是否会使用整个 ADC 温度范围(-40C 至125C)? 如果没有、这将有助于降低总体误差预算、

    此外、乍一看、似乎您可以在增益为1的情况下使用 PGA、而不是绕过 PGA。 这将显著降低您正在计算的泄漏电流

    您还可以考虑分离初始误差和过热误差、以便了解最大误差源的实际位置(以及如果您需要校准)

    我还要承认、我不完全理解您要用 dRTTC/DV_e 等计算结果显示什么。 我了解您是如何达到"%测量误差"的、但我不确定您是如何确定其他误差的、或者这些误差为什么很重要? 我本来会计算传感器的灵敏度(欧姆/摄氏度)、然后从那里确定测量误差。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您发送编修。 与往常一样、我感谢您的快速周转。 计划在-40C 至105C 的温度范围内使用 ADC、但我在顶部选择了125C、以考虑电路板中的潜在温升。  实际温升可能不会这么大、但我还没有任何热数据、因此我选择了最坏情况下的假设。

    我反复谈到使用 PGA = 1与旁路、但由于我们可能很难施加满量程输入电压来进行增益校准、因此我选择了 PGA 旁路。 尽管 ADC 输入泄漏会减小、但我计算的增益误差非常显著。 我将看、我是否可以通过设计方法在启动期间轻松施加满量程电压、以便可以执行增益校准。  

    我在最后4次计算中试图说明的主要问题是温度范围两端的直流误差(DV_e)引起的温度误差(dT_e)。 这是我有点困惑的部分、因为很难把握0.5mV 误差可能影响0.34C 温度读数的概念。 我可能已经把它变得过于复杂了、但我想不出更好的方法来解决它。 对此、您有何建议?

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、我相信我采用的导数方法是有效的。 使用无误差电压计算温度、然后再使用无误差电压+误差计算温度、我得到的温度差等于我的 dT_e 值。 此时、我需要看看这对于我们的用例而言是否可以接受。