This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ALERT/RDY 引脚处于比较模式

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320185/ads1015-alert-rdy-pin-in-comparison-mode

器件型号:ADS1015

您好!

请为我澄清几件事。

我希望 ALERT 引脚在通道2上的值超过满量程电压的一半时触发、即2.5V。

该器件处于单端模式。

应用是设置此警报、然后睡眠 MCU、并在达到此阈值后使用 ADS1015上的 ALERT 引脚来唤醒 MCU。

您能否举个例子、说明如何执行寄存器写入操作、以及如何停止触发警报的其他通道、如何设置它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划在 MCU 处于睡眠状态时使用 ADS1015的其他通道? ADS1015使用内部多路复用器在每个输入之间切换、因此如果 MCU 处于睡眠状态、ADS1015将只能连续转换单个通道。 要配置 ALERT 引脚、必须在配置寄存器(位1:0)中将其启用、并将 HI_THRESH 和 LO_THRESH 寄存器设置为您要触发 ALERT 的值。 您可能还需要在 CONFIG 寄存器(位2)中将比较器配置为锁存比较器。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯