This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:关于模数转换

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318740/ads8686sevm-pdk-about-a-d-conversion

器件型号:ADS8686SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8686S

ADS8686S-EVM 用于获取每个通道的 A/D 值。 作为测试、我使用直流发生器直接向每个通道施加电压、但当我将获得的值转换为16位电压时、它与输入电压不同。
如果您使用14位进行计算、那么该值将接近于输入电压。 因此、当我查看数据表时、我发现在一个地方写入 LSB 会根据模拟输入设置而变化。
(7.3.4) Programmable Gain Amplifier (PGA)-- P.32)
有一个寄存器用于设置模拟输入范围、但如果我想用16位进行计算、该如何设置它?
此外,此寄存器的 AIN_*设置中的0b 和11b 似乎相同,但有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    首先、  RANGE_XX 寄存器中 AIN_xA/B 的00b 和11b 输入范围设置相同、ADS8686S ADC 将为00b 或11b 设置将输入范围设置为+/-10V。  默认情况下、所有 ADC 通道的输入范围为 +/-10V。

    您能否告诉我、您的微控制器上的 SPI 配置是否为 CPOL = 0和 CPHA = 1? 如果可能、请 在此处上传有助于解决问题的 SPI 时序(/CS、SCLK、SDO 和 SDI)。 如果 使用示波器捕获您的时序、效果会很好。

    此致、

    戴尔