This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300EVM:ADC09QJ1300EVM 相关问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK00304, TSW14J57EVM, ADC09QJ1300EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316658/adc09qj1300evm-adc09qj1300evm-related-issues

器件型号:ADC09QJ1300EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM、、LMK04828、LMK00304

您好,

客户使用 ADC09QJ1300EVM 和 TSW14J57EVM 进行测试和验证、但遇到一些问题。 请帮助解决这些问题。 问题描述随附。

e2e.ti.com/.../ADC09QJ1300EVM-related-issues.docx

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我正在检查这一点、很快就会回来与您联系。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我们仍在研究这一点。 我想您已经回答了第一个问题、关于最后一个问题、HSDCPro 中的"等待用户输入"就是空闲时显示的、软件正在等待命令、例如点击"Capture"。  

    不过、该错误可能与来自 FPGA 的 SYSREF 有关。 我们将继续对此进行调试、并在下周星期二之前提供更新。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    FPGA 调试是否已完成? 是否有任何固件更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    从您分享的文档来看、您好像在使用板载50 MHz 参考。 这种特定的工作模式具有一些复杂的特性。

    从分享的屏幕截图中、我们可以看到 FPGA_GBT 时钟来自 ADC TRIGOUT 引脚。 此模式的工作方式是在 ADC 内部。PLL 将生成转换器时钟、s PLL 将生成串行器/解串器时钟、而 TRIGOUT 将获取串行器/解串器时钟并将其分频以输出 FPGA 时钟。 然而,只有三个分频器选项,16、32、64,这些分频器都不是与 HSDC Pro 一起使用的标准 FW 的有效默认分频器。 这就是您看到此错误的原因。  

    有两种方法可以解决此问题...

    选项 A)

    继续使用板载50 MHz 基准生成 ADC 时钟、但使用 LMK 生成基准时钟。 如果您选择此方式、则必须向 SMA 引脚 J31上的 LMK04828引脚提供时钟输入、此外、您还需要对 LMK04828和 LMK00304进行编程、以便正确生成 FPGA 参考信号并将其路由到 FMC 连接器。 这与 ADC 的外部时钟模式类似。

    选项 B)

    TSW14J58采集卡上有固件可支持该模式、并具有 HSDC pro 链接以获取 https://www.ti.com/tool/TSW14J58EVM

    如果您对该选项感兴趣、我可以分享更详细的设置说明和 ini 文件以配置器件。

    此致!

    埃里克