This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:断电 VA >VD + 0.3V

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313649/adc128s102-sep-power-down-va-vd-0-3v

器件型号:ADC128S102-SEP

您好!  

我计划 通过以下方式使用 ADC128S102-SEP:  

- VA = 5V (由 LDO 提供)。 只有少数小电路连接到此电源轨。 容量太小

- VD = 3.3V (由 DC/DC 提供)。 此电源轨用于为许多器件供电、并具有更高的容性负载。  

根据数据表绝对最大额定值、VD 的额定值为 Va+0.3V。

在上电时、不会出现问题、将遵循此规格。  

考虑到 VA 电源轨 (3.3V)的容量更大、当该板的输入电源关闭时、很难保证 VA 在 VD 之前下降。  

 

VA 和 VD 之间是否有内部二极管可以防止断电期间 VD >= VA + 0.3V?  

如果 VA 在 VD 之后下降、这可能会导致问题(元件损坏或可靠性问题)  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的提问! 此 常见问题解答 可能对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速回复。 我将更详细地进行探讨、看看它如何适用于我的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    当然。 常见问题解答中有一个图、显示了内部二极管结构。 我们建议在 VA 电源上添加一个外部齐纳/TVS 二极管。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    常见问题解答第1.c 项提到、ADC 除了随时不允许 VD 低于 VA 之外、没有知道欠压问题。  

    根据数据表、VD 的额定电压为 VA + 0.3V。

    这意味着 VD 不应超过 VA、这与 FAQ 1.c 中所述的情况相反。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您指出、这可能是一个拼写错误。 请遵循数据表中的建议。

    此致!

    萨米哈