This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:有关 DOUT 的问题

Guru**** 2480345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319772/adc128s102qml-sp-a-question-about-dout

器件型号:ADC128S102QML-SP 您好! 产品说明书中提到
"在 SCLK 的前3个周期中、ADC 处于跟踪模式、获取输入电压。 对于接下来的13个 SCLK 周期、转换完成、数据在时钟沿输出。 这里、在时钟沿输出的数据是来自同一帧(N)中的保持值、还是来自前一帧(N-1)中的保持值的转换数据? 此致、 k. 平野市







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    感谢您的提问。 在时钟沿输出的数据将来自前一帧、如以下时序图所示:

    此致!

    萨米哈