This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC102S085:失调电压误差和输出范围

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321127/dac102s085-offset-error-and-output-range

器件型号:DAC102S085

您好、团队成员:

我无法从数据表中找到此器件的失调电压误差。
是否有任何失调电压误差数据?

由于采用轨到轨放大器、该器件还可以输出0V 至 VA。 但 在非常接近0V 时、可能会出现失真。
有线性输出(无失真)时的最小输出范围是多少?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    该数据表中的偏移误差称为零代码误差、通常是5mA、15mA 最大值为。

    我不确定这种情况下的最小输出范围是什么意思。 完整范围由 VREFIN 电压决定、它可以 从1V 变为 VA。 所有范围都从0V 开始、并达到您设置 VREFIN 的值。 如果您将 VREFIN 设置为低于 VA 的电压(例如、VA = 5V 且 VREFIN = 3V)、则输出范围将为0-3V、并且在0V 时仅失真。 这使得 DAC 输出的最小范围为0V-1V、因为这是 VREFIN 的建议最小运行条件。

    如果我没有正确回答您的问题、请告诉我。

    谢谢。
    埃林