This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:外部电压基准

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, MSP-EXP430FR5969, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311566/ads1282evm-pdk-external-voltage-reference

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProMSP-EXP430FR5969ADS1278

您好!

我对 ADS1282EVM-PDK 及其外部电压基准特性有疑问。 我知道、要使用此特性、我可以使用引脚 J6.18 (REF-)和 J6.20 (REF+)、并使用板上的开关选择 EXT。 我的问题是、当我这么做时、ADCPro 上会出现硬件复位错误、"DSP not ready"错误或超时错误、我不知道如何解决这个问题。 我现在要将外部电压基准 J6.20和 J6.18的输出插入到公共接地端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam Shanti、

    感谢您关注 ADS1282EVM、我们将需要一些额外的时间来回答您的问题。 请期待您的答复、最晚可在下周早些时候完成

    感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    响应有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam Shanti、

    是的、我们将在本周结束前回复

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam、

    感谢您的耐心。 您能否发送一张图纸(草图)、其中说明如何使用外部电源配置 EVM、以及外部电压源和 EVM 接地端之间的接地情况?

    如果将 EVM 配置为双极操作(-5VDC 连接到-5VA、J14、MMB0)、则 REFP 或 REFN 输入上允许的最大电压范围为-2.5V 至+2.5V。  例如、将5V 基准电压连接到 REFP 并将地连接到 REFN 会导致 ADC 运行出现错误。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我对当前 EVM 配置拍了一些照片、希望这些照片更适合您。

     

    (当前实验室设置:黑色= GND。 红色=电源)  

    (电源:电源的黑线连接到 J14的白色 GND 线)

    (绿色分线板是外部电压基准。 蓝色线是 GND、绿线是电压基准(2.5V)输出、红色是电压基准的电源线)

    (电源端子:红色=-10V、紫色-1 =+10V、紫色-2 =-5VDC、黄色+5VDC。 白色、接地)

    (J6A 上的电压基准:EXTREFP 上的黄色= 2.5V 输出、EXTREFN 上的白色= GND

    (跳线配置 MMB0)  

    此致!

    卡拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam、

    EXTREFN 连接似乎未接地。  查看图片、它似乎连接到了 J8、VD1、这是一个悬空引脚。  请将 EXTREN 引脚(下图中的白色导线)连接到接地端 (可以连接到 J8上的 DGND 引脚)。

    此外、请测量 EXTREFP 引脚上相对于电路板接地的电压、并验证它是否为2.5V 的预期电压。

    使用这些长导线时、无法获得良好的性能、但电路板应能正常运行。

    我还注意到在您的电源连接中、-10V 被接地。  这是正常的、以使电路板正常工作、但输入放大器将需要此引脚上具有-10V 电源、以满足典型性能。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    于是我将白线移到了 DGND、并验证了相对于板接地的 EXTREP 引脚、最终得到的电压大约为2.50V。 但 ADCPro 仍然会给出相同的误差。 此外对于-10V、我如何在当前的电源中安全地使用-10V 电源?

     

    此致!

    卡拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam、

    您的实验室电源是三路输出电源、因此应支持+5V、+10V 和-10V。  我建议查看电源用户指南、其中介绍了如何生成5V 和双极+/-10V 配置。

    关于 ADS1282EVM、Windows 10和11上的驱动程序似乎存在问题。  为了使 EVM 正常工作、我们需要修复此问题。  现在,我没有估计我们何时能够解决这个问题。  如果您需要让此软件更快地运行、此软件应该可以在 Windows 7上运行。

    此致、

    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我能够使-10V 线路正常工作。 在驱动器方面、我运行的是 Windows 7、当我使用内部电压基准时、一切都正常。 我的问题是、当我使用外部电压基准时、ADCPro 开始超时、或者它要求我进行硬件复位、但这无法解决问题。 我目前使用的是外部2.5V 电压基准、使用的是+2.5V 的引脚 EXTREFP、EXTREFN 的引脚 GND。 是否有可以使用的外部电压基准的特定范围? 另外、我在这块板上工作了一段时间、对于为何无法使用外部基准电压、至今仍未得到明确的响应。 在该电路板的两侧、我是否可以使用其他软件或微控制器使其正常工作? 我当时计划在  购买 ADS1282EVM 之后将 MSP-EXP430FR5969开发套件与 ADS1282EVM 一起使用 、这就是我要问是否有其他替代方法来解决这个软件问题的原因。  

    (内部5.0V 电压基准)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam、

    由于您能够使用内部基准进行工作、因此我认为这不是软件问题。  当使用单极模式时、外部基准电压范围可在0.5V 至5V 之间、并且应该不会影响软件的运行。

    如果您可以使用外部参考提供精确设置的草图、这可能会有所帮助。  很难从图片中看出您设置的确切连接。

    您仍能使该板与内部基准配合使用吗?

    您能否测量+5V 电源以确保其仍然正确?

    我还尝试让 EVM 在实验室中正常工作(我没有 Windows 7进行快速测试)、一旦完成测试、我将使用外部基准来确认系统。

    您可以使用任何具有 SPI 端口的 MCU、但您需要编写软件才能使其运行;这部分没有任何示例代码。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我仍然能够使该板使用内部基准工作、并且我获得大约5.12V 的+5电源。 所有这些看起来都很好。 这是原理图:

    看到了吗、我将等待评估板上使用外部基准获得结果。  

    此致!

    卡拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam、

    我无法使软件在10月11日的比赛中正常工作。  但是、我认为我有另一个更好的选择。

    由于您使用通过电缆连接的外部基准、这会拾取相当大的噪声、可能是您的电路板无法正常工作的部分原因。  您可以使用 EVM 板上包含的基准缓冲器、而不是将外部基准直接连接到 ADS1278基准输入。

    移除 J1上的跳线、将您的基准正极+2.5V 侧直接连接到中的 OPA (中间引脚2)、并将基准的接地连接到 GND 端子(引脚3)、如下所示。  它将使用板载基准缓冲器以及输入滤波器、这应该会提供更好的性能。

    为了使用此配置、需要将基准开关设回 On-BRD 设置。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我尝试过 这些方法、仍然得到 硬件复位错误。  不过、我验证了内部电压基准在这之后仍然可以工作、一切似乎都可以正常工作(在使用内部电压基准时)。  

    此致!

    卡拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam、

    我建议使用内部电压基准来验证基本系统功能、然后设计一个具有您在应用中所需准确配置的电路板。  使用长导线、您可能会拾取足够的外部噪声来导致 EVM 的通信问题。

    遗憾的是、我现在无法想到其他任何东西来帮助您调试系统。

    此致、
    基思