This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3564:NCO 频率变化时间

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321106/adc3564-nco-frequency-change-time

器件型号:ADC3564

您好!

通过 SPI 将 NCO 频率写入寄存器后、NCO 将其频率更改为之前频率的写入频率需要多长时间?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦三:

    该过程根本不应花费太长时间、并且应在切换寄存器0x26中的位1和位5后立即生效。  

    因此、对于复杂抽取、您可以写入0xAA 以设置增益并设置位1和5、然后写入0x88以完成位1和5的切换。

    此致、

    德鲁