This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:上电开关

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321138/adc32rf55evm-power-on-switch

器件型号:ADC32RF55EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM

您好、团队成员:

我的客户想知道在连接到电源之前、是否应将物理电源开关保持在关闭位置。
我相信答案是肯定的、但为什么呢? 这是因为要确保电路板上电顺序工作正常吗?

这是因为它是在下面的 TSW14J58EVM 用户指南中编写的。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kei 时、开关可以打开或关闭。 它不会影响定序或类似的事情。 具体思路是、将开关置于 OFF 位置可提供额外的失效防护、并有时间在电源开通之前检查电压是否正确。 如果客户确保电压正确、那么这才是最重要的。

    蔡斯