This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3564:是否提供 EVM?

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3564, ADC3664EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321114/adc3564-evm-is-available

器件型号:ADC3564
主题中讨论的其他器件: ADC3664EVM

您好!

我的客户想评估 ADC3564。
但是、我在 TI 网站上找不到 ADC3564EVM。
TI 是否有适用于 ADC3564的 EVM?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦三:

    双通道版本的 ADC3664EVM 可用于评估单通道版本(ADC3564)。

    此致、Chase