This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADS114S08IPBSR 最大频率采集

Guru**** 2782025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS1158, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320737/ads114s08-ads114s08ipbsr-max-frequency-aquisition

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件: ADS1158ADS1258

大家好。

我们正在开发一个具有12个通道的加速计读取器。

对于数据转换、我们使用 ADS114S08IPBSR ADC 转换器。

我们在每个通道上需要的采集频率为600Hz。

确认一些噪声后、我确认 ADS114S08IPBSR 的最大采样率为4000SPS。

那么、如果我需要对通道进行多路复用(每次读取一个通道)、我可以拥有的最大频率是4000/(通道的 NBR)?

是否可以在不进行多路复用的情况下同时读取所有通道?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS114S08有一个带多路复用器的 ADC、因此一次只能转换一个输入通道。  至于吞吐率、将比4000sps/12差。  此器件可使用两种不同的数字滤波器。  一种是 sinc3滤波器、在多路复用器通道更改后出现有效输出之前需要进行三次转换;另一种是低延迟滤波器、多路复用器更改后的第一次转换需要406us 加上多路复用器开关延迟时间(请参阅 ADS114S08数据表中的表13)。  最快的总吞吐量(包括通信传输时间)为每通道464us 乘以12个通道、总吞吐量大约为5.6ms (每秒大约180个完整周期)。

    因此、在使用多路复用器或能够同时采样的器件时、需要更快的速度。  一种可能的多路复用器器件是具有自动扫描功能并能够满足您的时序要求的 ADS1158。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢本杰明先生。

    我要将 PN 更改为  ADS1158 或类似器件。

    建议的 PN 是否有一些示例代码?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    发布的示例代码适用于24位版本(ADS1258)、可轻松适应 ADS1158、在该器件中、您只读取16个转换数据、而不是读取24位转换数据。

    https://www.ti.com/tool/download/SBAC222

    此致、

    鲍勃 B