This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7552:相对精度和输出范围

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321132/dac7552-relative-accuracy-and-output-range

器件型号:DAC7552

您好、团队成员:

我想知道相对精度是多少。 这是 INL 吗?

由于采用轨到轨放大器、该器件还可以输出0V 至 VA。 但 在非常接近0V 时、可能会出现失真。
有线性输出(无失真)时的最小输出范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    正确、它是 INL。 TI 过去用于对 INL 使用术语"相对精度"。  

    输出范围由 VREFA 和 VREFB 输入决定。 根据数据表、它们的电压范围为0V 至 VDD、从而提供广泛的可能输出范围。

    谢谢。
    埃林