This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E 偏移和怪异的内部基准

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318118/ads131e08-ads131e-offset-and-weird-internal-reference

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: THS4561

早上好!!

我已经将 ADS131E08的 CONFIG3寄存器配置为0xE0 (运算放大器关闭、内部基准电压4V)。

在 ADC 之前、我有一个二阶 LP 巴特沃斯滤波器。

ADC 的 Se 测量存在失调电压、我使用示波器并使用万用表检查 VREFP-VREFN 值时看不到该失调电压。我意识到内部 Vref 为4.983V、我不明白为什么。

我还在尝试用 FS * data/2^23将数据转换为电压,获得的值远低于预期值。

这些曲线表示 ADC 的输出、相同的输入尝试获得最佳的 VCAP 值、输入没有失调电压、示波器测量结果没有失调电压、但 ADC 发送的数据具有较大的负失调电压。

AVSS 连接到-2.5V 并且 VREFN 连接到该点、VREFP 连接到两个电容器、如数据表中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    欢迎来到 TI E2E 论坛。  

    您能否分享您的原理图? 每个通道是否表现出相同的行为?

    我建议你多做一个测试:通过编程 CHnSET 寄存器、将 MUXn[2]设置为001、在内部短接 ADC 的输入。 请告诉我结果。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 VREFP 电压为1.5V、而我的 VREFN=AVSS=-2.5V、所以(VREFP+VREFN)/2 =-0.5V。 这是我看到负偏移的原因吗?

    Im 尝试使用电流滤波器配置、因此我具有电流偏移值、但所有这些空输入都具有负值。

    我将在星期一改变。

    该原理图同样适用于其他 PCB、但将 Vref 内部配置为2.4V。

    许多 VCAP 电容器在打印机上未安装、以匹配数据表期望的以及连接外部 Vref 的电阻器 R209。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议进行以下测试:

    我如何将 VCM 固定为0V。  +-2v5电源中是否存在对称问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto Sanchez Garcia、

    Dale 在接下来的几天不在办公室,我们将在一周结束时与您联系。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto Sanchez Garcia、

    感谢您的耐心等待。  

    基准电压正确、基准电压(Vref)是 VREFP 和 VREN 之间的电压差、因此 Vref = (VREFP–VREFN)=1.5V-(-2.5V)=4V。

    我相信您的 VREFP 具有稳定的1.5V   电压。根据我建议的上一次短路输入测量结果、您的测量结果显示4V Vref 的-1200代码(近似平均值)、如果您将其转换为电压、这个代码大约为572uV。 这实际上是 该 ADC 的合理偏移误差。 如果您预计输入短路时的电压为0V、则必须进行失调电压校准。 您可以在此 E2E 论坛上的其他线程中查看有关 ADC 失调电压校准的详细信息、或观看视频 了解和校准 TI 高精度实验室 ADC 系列的 ADC 系统的失调电压和增益。

    如果您看到自己的模拟输入信号的错误代码高得多(例如您展示的正弦波、我无法从您的图像中看到详细信息)、该错误应该来自包括滤波器在内的前端电路。 您可能必须使用示波器检查 ADC 模拟输入引脚上的信号。

    如果在 VREFP 上测得的电压不是预期的稳定1.5V、那么您的基准可能正在振荡、我建议您检查您焊接在 REFP 和 REFN 之间的电容器是否具有正确的建议值、同时还要确保未安装 C233、C232、C206。 另外、ADS131E08数据表建议对 VCAP1引脚进行"将22-µF 电容器连接到 AVSS"、但您的原理图显示4个47uF 电容器与 VCAP1并联、因此也请仔细检查。 不建议将铁氧体磁珠 L202用于接地连接、AVSS4引脚应直接连接到 N2V5负电源。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、非常感谢您的回答。 我´ve 在 ADC 正弦波中注入、并且我意识到没有偏移。 当我在 de 巴特沃斯滤波器之前注入该偏移量时、会出现偏移量。

    我有一个400mV 以及4V 和2.4V 基准的偏移:

    您是否知道我的原理图中存在什么问题?

    TINA 仿真显示了一个完美波形、并且使用振荡器探针、显示的失调电压没有n´t μ V。 我只是看到 ADC 读数...

    非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto Sanchez Garcia、

    THS4561由 TI 的另一个团队提供支持、您可以在 放大器论坛中发布您的问题 以获得最佳支持。  

    此致、

    戴尔