This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:跳频

Guru**** 2785905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321352/dac3482-frequency-hop

器件型号:DAC3482

您好!

我的客户希望通过更改 NCO 频率实现频率跳频。
但是、要更改 NCO 频率、需要写入两个寄存器、CONFIG20和 CONFIG21。
但是、无法同时对 CONFIG20和 CONFIG21进行编程、因此在写入 CONFIG20但尚未写入 CONFIG21时可以输出不需要的频率。
在寄存器写入期间、TXENABLE 引脚必须为低电平、以防止输出意外的频率输出? 有没有方法可以在保持 TXENABLE 高电平的情况下直接跳频?

此致、

k. 平野市