This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:NCO 频率变化时间

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321110/dac3482-nco-frequency-change-time

器件型号:DAC3482

您好!

问题1:
最大 SCLK 频率规格是多少?

问题2:
通过 SPI 将 NCO 频率写入寄存器后、NCO 将其频率更改为之前频率的写入频率需要多长时间?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    Eric Wong 说:
    Q1:
    最大 SCLK 频率规格是多少?

    请参阅以下规格。 通常最大值为10MHz、但读取需要1MHz 最大速率的温度传感器寄存器0x06时除外。

    Eric Wong 说:
    Q2:
    通过 SPI 将 NCO 频率写入寄存器后、NCO 将频率更改为之前频率的写入频率需要多长时间?

    请参阅下面应用手册的第3.4节。 有多种同步源选择方法可以决定下一个频率计数器更新。

    www.ti.com/.../slaa584.pdf