This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:有关启动时间和 V_CAP1缺失的信息

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310302/ads1298r-information-on-start-up-time-and-v_cap1-missing

器件型号:ADS1298R

大家好!

我的一位客户正在使用 ADS1298R 器件进行某个项目、但其 V_REFP 存在问题。 他们怀疑这是由某个启动时间条件引起的、该条件已不再出现在当前数据表中。 (例如、等待、直到 V_CAP1达到一个特定的值)。  情况是否如此?

以下是该设置中的一些关键值:

  • V_CAP1 = 2V
  • V_DD = 5V
  • 由寄存器配置的 V_REFP 应为4.033V、但测量值不正确。

对如何进行有任何想法?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    目前、如果我们的支持人员不在办公室、请允许我们在下周前提供回复。 很抱歉给您带来不便。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart、您好!

    上面有什么新闻吗?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    请联系 ads129x-support@list.ti.com 获取支持。