This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:绝对最大电压:C/A0、A2、RESET

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322326/afe11612-sep-abs-max-voltages-cs-a0-a2-reset

器件型号:AFE11612-SEP

Cs/A0、A2和 RESET 引脚的最大绝对电压额定值是多少?

这些被视为数字输入、因此-0.3V 至(IOVDD + 0.3V)适用、还是它们被视为 SPI/I2C 总线的一部分、那么-0.3V 至6V 适用、或者也许是一个不同的范围?

谢谢!

John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这些被视为数字输入、因此使用与它们相关的 IOVDD 电压。 但是、为了便于操作、您可以将 IOVDD 和 AVDD/DVDD 连接在一起。

    谢谢。
    埃林