This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:数据转换器论坛

Guru**** 2763195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316043/ads1292-data-converters-forum

器件型号:ADS1292
主题中讨论的其他器件: ADS1293

您好!

我计划设计 EMG 系统。

输入电压:1uV 至30mV

频率1Hz 至1kHz

我相信用于 ECG 设计的 ADS1292或 ADS1293器件与我息息相关。

我需要一些说明、比如下面的方框图。我设计了500增益电路、将信号从 uV 放大到 mV。

ADS1292需要介于+/-400mV 和高达1kHz 频率之间的输入信号。

所以我设计了一个运算放大器网络、可以将肌肉信号从1uV 放大、说最高+/- 400mV

电极-->放大器--> ADS1292->>MCU

放大器如下所示

我想设计3个通道、因此根据 ADS1292块将如下所示

我还在运算放大器网络电路中使用了 EMI 滤波器、ESD 滤波器和直流阻断滤波器。

以上模块对于 EMG 设计来说是可行的、对吧?

ADS1292是否有任何可以为上述图像块造成问题的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yagnik、

    您的应用中的噪声目标是什么? 运算放大器网络是否能够满足噪声目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    是的运算放大器网络和他们的仿真我已经验证。

    CMRR >80dB

    参考下面的噪声屏幕截图

    因此、根据我的看法、从噪声方面来看、运算放大器应用看起来很适合我。

    我需要的具体答案是、我可以使用  ADS1292或 ADS1293来进行5Hz 至1kHz 的信号输入测量、使用+/- 400mV EMG 信号、而不是 EMG 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    你是否有机会检查上述主题?