Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, TXU0304, DAC61416
主题中讨论的其他器件:TXU0304、 DAC61416、DAC81416、
我们当前正在开发一个设计、在该设计中、我们使用3、3 V µC (teensy 4.1)控制 DAC61416。 实现 SPI 通信的初始设计是使用电平转换器 TXU0304将值移至5V。
对于测试、我们仅尝试一次与一个 DAC 板对话(在最终设计中、连接了13个板)。 我们后来意识到 DAC 也可以在3.3V 逻辑下工作、因此无需使用电平转换器。 为了验证此功能是否正常、我们改用了 DAC81416 EVM 板、并且能够成功更新通道。 当我们尝试对我们设计的 PCB 执行同样的操作时、我们会注意到 DAC 正在加电、但通道不输出任何内容。
我们的设计如下:


请注意:原理图中还有不再使用的电平转换器。 我们有一个新 PCB、它将来自控制器的 SPI 信号直接连接到连接器并转至 DAC (安装在另一个 PCB 上)。
我们使用以下代码:
香港特区政府



DAC 打开并且 SPI 信号可见。 但通道并不会得到更新、我们无法弄清其中的原因。
非常感谢您的反馈。
谢谢你。