This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:使用 Raspberry Pi 从连接到 TSW1400EVM 的 AFE5818EVM 中提取数据

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322002/afe5818evm-use-raspberry-pi-to-extract-data-from-afe5818evm-connected-to-a-tsw1400evm

器件型号:AFE5818EVM

你好:))

我正在使用 AFE5818EVM 来接收超声波信号、并使用 TSW1400EVM 来捕获和评估数据。 这工作得非常好。 谢谢!  

现在、我想利用 Raspberry Pi 自动从 TSW1400EVM 中提取数据。 理想情况下不使用 GUI。 是否有巧妙的方式将 Raspberry Pi 连接到 TSW1400EVM 并发出命令/接收数据、例如通过 Python 脚本?

非常感谢您的任何见解。 这是非常值得赞赏的。

祝你一切顺利,本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一件新事情。 我们没有这样的解决方案。 如果需要、可以使用 HSDCPro 的自动化技术在 Excel 中转储数据并进行处理。

    有关自动化的更多详细信息、请参阅您电脑中的以下位置。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 我来试一下。 非常感谢。 :)