This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:如何配置 AFE58JD48寄存器示例?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321771/afe58jd48-how-to-configure-afe58jd48-register-example

器件型号:AFE58JD48

PLL_MODE=80X、FS=GUI,您可以使用125MHz 为我生成示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有权访问 AFE58JD48数据表? 您可以转到"10.3.8.1 JESD 通道模式"部分、其中为所有 PLL 模式提供了示例寄存器配置。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔