This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:32通道模式下的切换和斜坡模式预期行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320283/ads52j90-toggle-and-ramp-modes-expected-behavior-in-32-channel-mode

器件型号:ADS52J90

您好!

我在设计中使用了 ADS52J90和 FPGA 接收器。 我之前对 FPGA 接收器进行了仿真、以确保正确回读数据。 我在32通道模式下使用具有12位分辨率的 ADC。

我的问题是、"切换"测试图形模式的预期行为是什么? 当我将其设置为切换模式时、奇数通道得到0xFFF、偶数通道得到0x000、但结果不一致。 有时、我在奇数通道上得到0x000、在偶数通道上得到0xFFF。 这是预期行为吗? 发送 TX_TRIG 脉冲的时间决定了哪个通道是0xFFF、哪个通道是0x000? 我以前见过一些位对齐问题、但我们以相当低的数据速率(~150Mbps)运行、FPGA 上的对齐逻辑不太可能会导致输入数据延迟整块样本而导致此问题。

同样、当 ADC 处于32输入模式时、我注意到斜坡图形模式导致通道1和2上的输出递增2而不是递增1。 我认为这是合理的、因为斜坡模式发生在 ADCOUT 字、因此斜坡模式会在两个位于同一 DOUT 通道的输出通道之间有效分离。 这也是预期的行为吗?

此致!

奥斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    您看到的是预期行为。 与斜坡模式类似、切换模式也会在两个通道之间分离、因此您会看到0xFFF 或一个通道和另一个通道上的0。 哪个通道获得 FFF、哪个通道获得0是不能保证的。  

    您可以使用斜坡模式来实现通道对齐。 斜坡模式也会在 TX_TRIG 上复位。 首先、启用斜坡测试图形模式。 TX_TRIG 的周期。 然后、您将在 EDD 通道上看到奇数个样本、偶数通道上看到偶数个样本。 通过这个逻辑、您可以分离通道、并且它应该保持一致。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shabbir,感谢您的答复! 这对于执行对齐非常有帮助、尤其是知道奇数斜坡模式数据始终位于奇数 ADC 内核上。

    其次是、切换模式与奇数通道还是偶数通道是0xFFF 还是0x000无关、所以帧时钟总是与当帧时钟较高时、偶数通道/奇数通道是否通过串行输出中继是确定的? 在图68中的数据表中、当通过串行接口传输的样本中、帧时钟似乎是奇数样本时、帧时钟是低电平;当传输偶数样本时、帧时钟是高电平。 是否总是如此、或者斜坡模式是否是确定给定 ADC 内核的奇数输入与偶数输入中的样本的唯一确定性方法?

    谢谢。

    奥斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当您应用 TX_TRIG 信号时、帧时钟相位会复位、并且始终与数据表中所述的偶数/奇数通道对齐。

    此致、

    沙比尔