This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:数据表问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319262/dac3482-datasheet-questions

器件型号:DAC3482
主题中讨论的其他器件:LMK04808

尊敬的团队:

您能帮助解答以下客户的问题吗?

  1. 用于演示 DAC3482EVM 的合适 TSW 平台是什么?
  2. 客户希望突出显示在 DAC3482数据表上发现的多个错误。 您能评论一下吗?
    设备是否具有 JESD 或 LVDS? 在一些图片中、它在一些 LVDS 中显示为 JESD。 在一些图片中、我们展示了 LMK0482x 的典型应用。 在 LVDS 情况下是否要求这样做?

3.您能否帮助说明下表中"最低图像频率"和"感兴趣频带的距离"的计算?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    Unknown 说:
    演示 DAC3482EVM 的合适的 TSW 平台是什么?

    可以使用 TSW1400平台、它可为 DAC3482 EVM 提供 LVDS 数据流

    [报价 userid="271776" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319262/dac3482-datasheet-questions ]客户想要突出显示 DAC3482数据表中的多个错误。 您能评论一下吗?
    设备是否具有 JESD 或 LVDS? 在一些图片中、它在一些 LVDS 中显示为 JESD。 在一些图片中、我们展示了 LMK0482x 的典型应用。 在 LVDS 情况下是否需要此选项?

    SerDes JESD204的备注确实是一个错误。 我们会将其包含在更新中。 谢谢你。

    客户可以使用不带 SYSREF 支持的时钟器件、如 LMK04808

    https://www.ti.com/product/LMK04808

    关于以下方面:

    为了支持 BW 的100MHz、将接口速率设置为245.76MSPS。 245.76MSPS 的接口速率是带宽的有效200MHz。 为了在 DAC 输出速率下支持 BW 的200MHz、DAC 必须采样至少400MSPS。  

    Unknown 说:
    3. 您能否帮助说明下表中"最低图像频率"和"目标频带的距离"的计算?

    它在下图中得到了最好的简化。 另请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa523a/slaa523a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢您的答复。

    TSW1400EVM 已缺货、不再供应。 TSW1406EVM 也是如此。

    我们应该使用哪种 FPGA 板来操作 DAC3482EVM?

    此致、

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    近红外

    TSW1400和 TSW1406是用于 DAC3482的主要 FPGA EVM

    您能否评论 TSW1400EVM 的交货时间?