This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401:电源裕量的最大输出

Guru**** 2864920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321471/dac53401-maximum-output-for-power-supply-margining

器件型号:DAC53401

您好、

您可以详细说明为什么 推导最大输出如下吗?

根据我们的理解、它应该作为这个方程推导出来。

谢谢。

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    我同意您的意见,最大输出应该计算为 (VFB*2)- DACmin ,以便裕度高值和裕度低值之间的差值是相等的(如果目标是裕度为+/-一个特定的百分比)。 当 Vfb 为0.6V 时、您加下划线的公式会生效、但不适用于其他值。 我不确定它源自何处。 我只建议您将最大代码保持在 至少比 DAC 满量程代码低1%的水平、以避免 DAC 满量程误差产生任何误差。  

    此致!

    K·琼斯