This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7568:DAC7568输出电压问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316688/dac7568-dac7568-output-voltage-issue

器件型号:DAC7568

您好,

DAC7568的基准源电压为2.5V。 图中的波形 C2为 SPI 时钟、C3为 SPI 信号、C4为 DAC 输出值;

左侧图像通道的输出代码值为0x8F6、对应的输出电压为2.8V。 右侧图像通道的输出代码值为0x916、因此其对应的输出电压为2.84V。 不过、两个通道的实际输出电压不正确。 右侧图像通道的输出电压非常小。 请帮助分析原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    看起来您的相位和极性不正确。  请注意、DIN 应在上升沿设置并在下降沿锁存。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    将时序更改为下降沿后、仍然会有问题。 有关问题的具体详情、请参阅附件。 请帮助分析原因。

    e2e.ti.com/.../DAC7568ICPW_2D00_Device-Problem-Description.docx

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我想了解有关您如何使用该器件的更多信息。 在您的原理图中是这样的、您使用的是外部基准。 对于 VREF 问题、您是否在使用外部基准? 这是否意味着外部基准有问题?

    如果你打开了内部基准、如果你也具有外部基准、这有可能会导致问题。 在施加外部基准电压之前、确保内部基准关闭。

    谢谢。
    埃林