This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300EVM:EVM 测试问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319491/adc09qj1300evm-evm-test-issue

主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVMLMK00304

您好,专家:

  当我使用 TSW14J58Evm 和 ADS09QJ1300EVM 时,设置板载 ADS09QJ1300 50MHz 时钟和采样率1300MHz,使用 jmode3,具有编程时钟和 ADC PLL,、然后在 TSW14J58中选择 jmode3模式,但它始终显示 ADC_PLL_LOCK 相关问题,您在之前是否遇到了类似问题,您是否可以帮助提供有关如何调试的提示 这?我想知道它是否与错误的 ini 文件相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailey,

    您能为我澄清一些问题吗、  

    您如何对 ADC 进行编程、是通过器件 GUI 进行编程吗? 位于正确位置的以下跳线

    • OSCON - J15已安装
    • GBTSEL - J25 -未安装
    • PLLEN - J23 -已安装
    • REF_SE - J26 -已安装

    对 ADC 进行编程后、您能否检查并验证 CPLL 是否正在锁定、在 GUI 中、可以在 ADC PLL 选项卡中看到该信息、单击"Check PLL Status"按钮后、红色框应变为绿色、表示 PLL 已锁定。 否则、请确保50 MHz 基准正在到达 ADC 并且是一个干净的信号。

    最后、如果所有这些看起来都很好、可以检查到 FMC 连接器的 LMK00304输出并验证它是否为507.8125 MHz  

    此致!

    埃里克·克莱克纳