This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:是否仅是 TSC2046E 和 TSC2046 ESD 性能之间的参照点?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321676/tsc2046e-is-the-deference-point-between-tsc2046e-and-tsc2046-esd-performance-only

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件: TSC2046

大家好!

我的一位客户正在寻找触摸面板控制器、并考虑使用 TSC2046E。

目前、他们有以下问题。
问题1:
是否仅是 TSC2046E 和 TSC2046 ESD 性能之间的参照点?

问题2.  
TSC2046E 于2007年发布。
您是否有任何与 TSC2046E 类似且更新的器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSC2046E 是 TSC2046的完全相同版本、具有更好的 ESD 性能。

    此 TI 产品系列已经很老了、近期没有发展。 您是否想要获得一些特定功能?