This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638M:时钟速率较低的问题

Guru**** 2993980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322485/tlv5638m-issues-with-a-slow-clock-rate

器件型号:TLV5638M
主题中讨论的其他器件:TLV5638

您好!

TLV5638数据表指定的最大时钟速率为20Mhz、但不是最小值。

在该器件以100Hz 的极低时钟速率运行时、是否存在任何限制、已知问题或特殊注意事项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    据我所知、该器件没有超时功能。  即使非常慢的速率也可以正常工作。

    谢谢。

    保罗