This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08

Guru**** 2550480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322709/ads124s08-ads124s08

器件型号:ADS124S08

您好!

我正在为我的项目使用 ADS124S08。 它具有24位分辨率、但我得到的值相当于23位分辨率。 我得到的最大读数是8388607、而根据24位分辨率、它应该约为16777215。

那么、需要更改哪些配置才能获得24位分辨率?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nimish Palod,

    欢迎来到 E2E 论坛!  ADS124S08可以解析为24位、但输出为二进制补码、因为测量结果是相对于 AINN 的 AINP。  因此、满量程范围的一半是正代码(0至7FFFFFh)、另一半是负代码(FFFFFFh 至800000h)。  这是 ADC 的解析能力、但您很可能会因噪声而无法在转换结果中看到此总分辨率。  有关相对于所选 PGA 增益和输出数据速率的测量分辨率的更多详细信息、请参阅 ADS124S08数据表。

    此致、

    鲍勃 B