This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052-Q1:在数据表中查询时钟规格

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052-Q1, ADC128S052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322676/adc128s052-q1-inquire-about-clock-specifications-in-datasheet

器件型号:ADC128S052-Q1
主题中讨论的其他器件: ADC128S052

您好!

我的客户对 ADC128S052-Q1数据表中的时钟规格有一些疑问。

问题1: 下表中的"时钟‘"指的是什么时钟规格?

问题2. 如果下面的"Fsclk = 3.2MHz to SPI"表示8MHz 时钟频率、它与上述时钟频率是否相关?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    在上述两种情况下、FSCLK 均指串行数据传输(即 SPI)时钟。  ADC128S052可在低至50kHz 的频率下运行、同时可保证从3.4MHz 到8MHz 的数据表规格。