This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:用于模拟接地和数字接地分段的引脚

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321409/afe5832lp-the-pins-for-the-segmentation-of-analog-ground-and-digital-ground

器件型号:AFE5832LP

尊敬的工程师:

我们在设计中使用 AFE5832LP。
我们需要将接地端拆分为两个不同的接地端:AVSS (模拟接地)和 DVSS (数字接地)、以获得更好的性能。
但我们对引脚所属的接地类型感到困惑。

在 pdf 文件中、我们可以找到该引脚及其"轨参考"。 问题是:

1.如果"电源轨参考"只是关于"AVDD"、那么这就意味着这些引脚将与 AVSS (模拟地)相关并连接到 AVSS (模拟地)上?这些引脚使用 AVSS (模拟地)作为参考点?
如"INPx"、"INMx"、"TGC_SLOP"、"ADC_CLKP"、"TGC_UP_DN"等。



2.如果"轨参考"是关于"AVDD"和"DVDD",那么 这些引脚的接线是在哪个接地? 以及使用哪个接地端作为参考点?
例如"SDOUT"、"SCLK"、"SDIN"、"RESET"、"PDN_GBL"等。



3.如果"电源轨参考"仅涉及"DVDD"、则意味着这些引脚将与 DVSS (数字接 地)关联并连接到 DVSS ( 数字接地)?这些引脚使用 DVSS (数字接地)作为参考点?
例如"SEN"、"TX_TRIG"、"DOUTPx"、等等。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Joseph Chan 说:
    1. 如果"电源轨基准"仅涉及"AVDD"、则意味着这些引脚将与 AVSS (模拟接地)关联并连接到 AVSS (模拟接地)?这些引脚使用 AVSS (模拟接地)作为基准点?
    如"INPx"、"INMx"、"TGC_SLOP"、"ADC_CLKP"、"TGC_UP_DN"等。

    您可以将所有这些信号引用为 AVDD 以接地 AVSS。

    Joseph Chan 说:
    2. 如果"电源轨参考"关于"AVDD"和"DVDD"、那么 这些引脚连接到哪个接地端? 以及使用哪个接地端作为参考点?
    如"SDOUT"、"SCLK"、"SDIN"、"RESET"、"PDN_GBL"等[/报价]

    这些引脚将连接到 VCA 和 ADC 裸片。 为了简单起见、您可以参考 AVSS。

    Joseph Chan 说:
    3. 如果"电源轨基准"仅与"DVDD"相关、则意味着这些引脚将与  DVSS (数字接地)关联并连接到 DVSS ( 数字接地)?这些引脚使用 DVSS (数字接地)作为基准点?
    例如"SEN"、"TX_TRIG "、"DOUTPx"等。[/引号]

    是的、正确。 但您可以将 SEN、TX_TRIG 引用为 AVSS、将所有 SOUTP/MX 引脚引用为 DVSS。

    仅当用户在我们的器件中选择 DEMOD 操作时、我们才建议进行接地分离。 AFE5832LP 不支持 DEMOD、因此不必须进行接地分离。

    此致、

    沙比尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:Shabbir

    感谢你的帮助。 我还有一个问题。

    我的系统中有数字器件、造成接地平面分离的原因是 单个接地的噪声太高。 分离接地平面是否更好? 或者它是否无效? 或者更糟的是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、除了分离 AFE 的模拟接地和数字接 地、您可以考虑在一个公共接地端设置 AFE 接地(模拟和数字)、并将数字 IC 以分离接地为基准。 可能会更容易布局和噪声分离。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。