This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:同步输出电压和电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322540/dac8771-simultaneous-output-of-voltage-and-current

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件: DAC8760

您好、团队成员:

DAC8771是否可以同时输出电压和电流?

我看到 DAC8760能够做到。
下面来自 DAC8760数据表。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuwahara-San,

    DAC8771无法同时输出 VOUT 和 IOUT。 DAC8771必须选择输出范围和模式、并且没有可同时设置 VOUT 和 IOUT 的设置。  DAC8760的设计有所不同、而同步双路输出则采用了设计。

    约瑟夫·吴