This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401:DAC43401DSGR 非 MCU 可调节/可编程电压基准

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323207/dac43401-dac43401dsgr-as-adjustable-programmable-voltage-reference-without-mcu

器件型号:DAC43401

团队、您好!

您能为以下客户请求提供帮助吗?

我们正在考虑将 DAC43401DSGR 用作可调节/可编程电压基准、这款新器件便是其中一款。

使用说明:
我们的新设计不会在板上安装 MCU
2.在生产校准期间、我们会使用外部 MCU 通过 I2C 对 DAC43401DSGR 进行编程、并将数据存储在 NVM 中。
3.从器件中移除 MCU 后、DAC43401DSGR 需要在电源复位后提供已编程的输出电压电平。

我查阅了数据表、发现 DAC43401DSGR 的 NVM 用于存储所有寄存器数据、并在电源复位后调用它们。
我只想确保这意味着 DAC 输出电压也将通过 NVM 数据激活(如果数据存储在 NVM 中、则无需使用 MCU)。

因此、考虑到我们的用例、DAC43401DSGR 在电源复位后是否会在不使用通过 I2C 连接的 MCU 的情况下从 NVM 数据生成输出电压?

谢谢!  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    您是对的。 DAC 将上电至 NVM 中配置的电压、无需通过 I2C 进行任何通信。  

    此致!

    K·琼斯