This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8665:AD 8665双极输入(NEGATİVE Ω 输入?)

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320933/ads8665-ads-8665-bipolar-input-negat-ve-input

器件型号:ADS8665

阅读产品说明书时、可以看到 AIN_P 和 AIN_GND 引脚指定为正输入。 我想在双极模式下提供负输入。 我应该如何进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *负输入将由直流电源产生,但 ADC 是单端输入,不是差分输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi TCE IK、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  请查看 ADS8665数据表第23页的图7-2。  AIN_GND 应连接到"接地"(0V)、而 AIN_P 可以双极摆动至+/-12.288V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从直流电源电压提供负电压。 是否应将+和-端子相互连接并连接 AIN_GND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有一个12V 电源、则应按如下方式进行连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于正电压、AIN_GND 引脚连接到 ADC 的 GND。 是否应该将 AIN_P 引脚(对于负电压)也连接到 ADC 的 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi TCE IK、

    让我们退一步讲。  我之前提到过、先让您来看看第32页的图7-2。  图中所示为一种交流电源、+/-12V 输入在0V 左右发生正负变化、这就是 AIN_GND 和系统接地的连接位置。  如果您尝试测量直流电源、则无法同时测量正负电压。  您需要将0V 连接到 AIN_GND (ADC/系统接地)并在电源的正负输出之间切换 AINP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当0V 连接到 AIN_GND 时、如何为 AINP 提供负电压? 这是使用直流电源无法实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这里是我的电源。 如何连接到 ADC GND 基准引脚和负电压输出引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!