This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516EVM:评估板不工作-短路?

Guru**** 2811845 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320055/tx7516evm-eval-board-not-working---short-circuit

器件型号:TX7516EVM

您好!

我刚开始使用 TX7516EVM、并按照用户指南进行操作。

我按照用户指南中的说明设置电源、+5V 电源显示2VDC 和200mA。

我已经在评估板上喷洒了一些冷冻喷雾、以查看该短路的来源、3个 IC 立即解冻-> U2、U3和 U13

然后、我尝试使用外部电源独立为2V5和3V3供电。 我在2V5上有50mA,在3V3上有450mA。

我怀疑 U13是我们的问题的根源,但我可能是错的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是听到电路板未按预期工作。 由于问题似乎与其中一个 LDO 相关、因此可疑清单中有相当多的块。 为了隔离此问题、我们可以断开连接到不同模块的电源并再次检查电流。 R167将3V3电源连接到 U13和相关模块。 我们可以断开该电阻器并检查电流是否仍然存在。 您还可以测量 LDO 输出端的接地阻抗、以查看是否存在任何低阻抗路径。

    谢谢。此

    致、 萨维扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan:

    感谢您的答复,我遵照您的建议,下面是结果:

    - R3V3_GND = 2、3k Ω

    - R2V5_GND = 13k Ω

    - R1V8_GND = 5、25k Ω

    所以这里没有明显的短路。

    然后我已经在电源被设定为200mA max 的情况下逐一断开几个电阻器:

    -不做任何修改,我有-> 200mA @ 4.61Vdc

    - R167 off I have -> 200mA @ 4.61Vdc

    - R230关我有-> 200mA @ 4.61Vdc

    - R168 OFF I Have -> 50mA @ 5Vdc & 20mA @-5Vdc

    因此、在 V_2P5_CPLD 断开连接的情况下、不再发生任何过流。 我接下来该怎么办?

    谢谢!

    巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴斯蒂安:

    在上面的说明中、我看到当电流被钳位到200mA 时、引脚上的电压为4.61V。 在上一主题中、我们提到电压为2V、电流为200mA。 这两种情形之间是否存在差异? 您是否可以略微提高电流限值以查看电源是否能够达到5V?  如果电源能够达到5V、您能否按照用户指南中的说明检查电路板功能?

    谢谢。此

    致、 萨维扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan:

    这两种场景之间的主要区别在于、我们仅对+5Vdc 而不是-5Vdc 加电。

    我们增大了电流限值、现在450mA 的电压为+5Vdc。 此电路板在没有按下任何按钮的情况下、在每个320µs 上生成一个3V 的脉冲。 按下 S1或 S2时没有任何变化。

    到目前为止、我们已经对此板进行了几个小时的调试。 请您发送一个新的工作板,因为我们无法进一步调查?

    谢谢!

    巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴斯蒂安:

    您可以将  有关 EVM 更换的邮件丢弃到 support_us_afe_tx@list.ti.com 吗?

    谢谢。此

    致、 萨维扬