This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:锁存调制器位流的边沿选择

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV028A, AMC1035, ISO7740, DS90LV027A, AMC1210, AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322258/amc1035-q1-edge-selection-for-latching-the-modulator-bitstream

器件型号:AMC1035-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1035、 ISO7740、 DS90LV027A、DS90LV028A 、 AMC1210AMC1336的性能

您好!

在 AMC1035的数据表中写入:"DOUT 引脚上的调制器位流随着 CLKIN 引脚上施加的时钟信号的上升沿而变化。 使用时钟的上升沿锁存数字滤波器器件输入端的调制器位流。"
为什么建议使用上升沿来锁存输入数据? AMC1035定义了6ns 的最短保持时间 TH1和25ns 的最大设置时间 TD1 (无曼彻斯特编码)。 如果没有插入其他失配、我希望使用下降沿读取数据、但在半个20 MHz 周期中、最大建立时间非常长、理想情况下是下降沿时刻。

对于隔离式测量、我计划采用以下设置:

ISO7740定义为 同向通道的通道间输出偏斜时间最大为4.1ns。

DS90LV027A 的 通道间偏斜 最大为0.8ns。

DS90LV028A 由一个 差分通道间偏差相同器件定义 、最大值为0.5ns

因此、总的来说、时钟和数据之间的时序不匹配高达+/-5.4ns。

AMC1210需要在最短5ns 的上升沿之前具有设置时间、并需要在最短5ns 的上升沿之后具有保持时间。

如果  AMC1035的最短保持时间  至少为5.4ns + 5ns = 10.4ns、则 AMC1210可以在上升沿工作。

如果  AMC1035的最大建立时间  小于 25ns - 5.4ns - 5ns = 14.6ns、则 AMC1210可以在 下降沿工作。

那么、再说一遍:AMC1035设置时间实际上可以高达25ns 吗? 它似乎是如此之大的价值。

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、从 CLKIN 的上升沿到 DOUT 的最大延迟为25ns。 我认为这应该是好的。  

    如果数据表定义了使用 时钟的上升沿在输入端锁存调制器位流、则可以按照以下说明操作以确保正常工作。  

    您是否对所有器件使用相同的时钟?

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您的快速回答。 是的、正如您在我的图片中看到的、完整的数据采集路径由一个单个时钟源驱动。

    如调制器数据表中建议的那样、接收器件 AMC1210使用上升时钟锁存数据。 并且接收器件在仅为+/- 5ns 的上升时钟周围有很小的裕度、由其最短设置和保持时间定义。 但由于 AMC1035的最短保持时间仅为6ns、因此只剩1ns 用于数据和时钟之间的不匹配。 这会 禁止进行任何信号转换、因为几乎不可能这样做、将失配保持在1ns 以下。

    声明为"使用时钟的上升沿锁存数字滤波器器件输入端的调制器位流"。 或许可以通过假设时钟信号源已分配给接收器件、以便它已经需要一段时间才能上升时钟沿达到 AMC1035?

    谢谢。此

    致、 克里斯蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我看到您的时序问题。 不幸的是、时钟的上升沿锁存器不是我们可以修改的规格。  

    您是否考虑过使用 AMC1336代替 AMC1035+ISO7740? 它具有相同的+/-1V 输入电压范围和集成隔离。  

    此外、我认为此应用手册可能对您的系统有所帮助。 它还包含指向计时计算器的链接。  

    此致、

    评估