This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:用于多个 ADC+DAC 的电源块

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, ADC12DJ5200RF, TPSM82913, TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319095/adc12dj5200rf-power-block-for-multiple-adc-dac

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10、 TPSM82913、 TPSM5D1806

您好!

您能否建议在此多个 ADC+DAC 应用中可以共享哪个电源?

客户希望 ADC12DJ5200RF 和 DAC39RF10的5种组合。

最佳电源结构是每个器件的每个电源、但客户希望优化电源块以减小尺寸。

您能否指导一下哪些电源可以共享、哪些电源需要单独使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在为您收集这些信息。 请给我几天的时间来回应。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我们建议将 ADC 和 DAC 的电源分开。

    对于 DAC 而言、如果客户真的想利用此器件的相位噪声性能、那么他们应该将 DAC EVM 电源电路复制5倍。

    对于 ADC、您可以按如下方式将 ADC 模拟和数字电源组合在一起:VA11x5、VA19x5、VD11x5。

    如果您需要专门为 HSADC/DAC 供电的电源器件型号建议、我们推荐以下产品、或者请联系电源部门:

    TPS7A9401:1A 最干净的 LDO

    TPS7A9601:最干净的2A LDO

    TPS7A8400:3A、下一个最干净的 LDO

    TPSM82913:具有集成电感器的3A 直流/直流转换器

    TPSM5D1806:DC-DC、双路6A 或单路12A

    此致、

    Rob