This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:LVDS 信号不及#39;t 输出。

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314094/adc3424-lvds-signal-don-t-output

器件型号:ADC3424

我们在产品样片中使用了 ADC3424。

但是、当我们运行产品时、有时无法看到 LVDS 信号。

(我们正在通过 示波器观察 LVDS (DD1P)波形。)

有时、我们可以通过重新操作我们的产品来看到它。

但有时、即使共模电压也看不到。 当进行低温测试(-30  摄氏度)时可能发生

我们无法获得您的建议来调查此 LVDS 信号问题的原因?

ADC3424 LVDS 线路连接到 FPGA (XC7A200T)。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 的 LVDS 输出的内部100 Ω 终端的 FPGA 是否设置?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我们发送一份显示接口原理图的 PDF 吗?

    请您向我们发送一些有关您所看到内容的示波器图表。

    两者都将帮助我们快速找到根本原因。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们仍在调查此问题、还有其他问题。

    我将结束此问题。 您能看一下我们的新问题(ADC3424:LVDS 数据信号波形问题)吗?

    谢谢你。

    菊井义典