This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无创血压 AFE

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS1220, ADS1120, ADS131A04, ADS8866, ADS7042, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317068/non-invasive-blood-pressure-afe

主题中讨论的其他器件:ADS1220、 ADS1120、 ADS131A04、 ADS8866、ADS114S08、 ADS7042、 ADS124S08

是否有用于无创血压测量的 AFE?

请告诉我们以下哪一项  ADC  最适合测量血压。

  • ADS1220
  • ADS1120
  • ADS131A04
  • ADS8866
  • ADS114S08
  • ADS7042
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    非常感谢您关注我们针对 IBP 推出的 ADC。
    ADS1120 (16位)和 ADS1220 (位)通常是电桥测量的良好起点。 如果您需要更好的性能或其他功能、可以升级到 ADS114S08 (16位)或 ADS124S08 (24位)。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 我现在要将该主题标记为已解决。

    此致、
    约阿希姆·武尔克